This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 10uA-100mA,IIC接口解决方案出现0.05 % 错误,当电流小于1mA时,INA219似乎无法正常工作

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/614910/10ua-100ma-0-05-error-with-iic-interface-solution-it-seems-ina219-can-t-work-fine-when-the-current-is-less-than-1ma

主题中讨论的其他部分:INA219

我想选择带IIC接口的电流感应芯片解决方案,我曾经选择了INA219,但当电流小于1mA时不能正常工作,我知道有像PGA218这样的解决方案可以满足10uA-100mA的要求,但它没有IIC接口,有没有替代的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    我们目前没有任何解决方案能够在上述电流处实现如此小的误差。

    我建议在精确运算放大器论坛部分发布。 您能否描述您的应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯,您好!
    感谢您的回复。
    事实上,我只想测量20uA到50mA的电流范围,当电流小于500uA时,精度可以是5 % , 对于mA电流,精度可以是1 % - 2 % 精度,我想通过I2C接口回读电流,因为我的中没有A/D模块。
    I测试INA219,当电流大于1mA时,它可以正常工作,当电流小于1mA时,测试结果偏差过大。此应用用于测试板中,用于测量触摸屏电流。
    请问你对这项申请的建议? 非常感谢。


    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    关于我们的电流感应放大器,很遗憾,我无法提出任何建议

    要测量的最小信号的振幅比最大信号小2500倍。 让我们再假设一个50Ohm感应电阻器与一个20uA信号(产生1mV输出)和一个50mA信号(产生2.5V信号)一起使用。 ADC需要非常精确和稳定的参考电压,信号可能需要缓冲,然后才会被馈入ADC。 如您所见,此解决方案甚至不涉及电流感应放大器,因为范围如此之高,我们已经在传感电阻器,缓冲级,ADC和参考电压方面引入了错误,更不用说传感电阻器上的2.5V压降, 我还不知道它是否可以接受!

    我建议您首先决定如何测量电流,即拓扑(理想的低侧),计算感应电阻器上允许的最大压降,然后在精密运算放大器论坛上打开一条新线, 或者,假设我的上述设计建议可以接受,直接向精密ADC组提出查询,说明您需要一个具有上述规格的设备,并且需要缓冲输入或极低的输入电流,因为此信号的任何负载都会导致较大的读数错误。