This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM293:负电源电压的绝对最小值

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: LM293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/615413/lm293-absolute-min-of-negative-supply-voltage

部件号:LM293

尊敬的技术支持团队:

负电源电压的绝对最小值是多少?

例如,如果供应-3V电压,它是否会损坏设备?

该数据表指出,Vin的绝对最小值为-0.3V,但Vcc规格没有绝对最小值

此致,

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TTD:

    除非数据表明确规定允许使用负电压(通常作为一项功能),否则不能对指定的负极MOST针(通常为GND或V-)以外的任何针脚施加负电压。 GND或V-引脚必须处于最低电位。

    大多数器件在信号引脚和负极电源之间具有ESD钳位二极管或主体/基底二极管。 当引脚位于V-下方时,此"二极管"将开始导电。 LM293没有ESD二极管,因此"二极管"是芯片上内部设备的许多反向连接。

    由于这种“二极管”不是用于处理电流的,因此可能会造成损坏或操作不当。

    -0.3V通常被认为是"安全的",通常不会造成损坏。 在-3V时,二极管完全导电,全电流流动(100'S mA),将造成损坏。 对于输入,添加了一个串行电阻器,以在二极管开始夹紧时限制电流。

    数据表建议的最小电压为2V。 您不应低于此值(或负值!)。

    有关详细信息,请参阅TI实验室的电气过压(EOS)系列

     https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-electrical-overstress-eos-1?cu=1.4685万