This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA203:能否告诉我输出引脚的最大输出电流?

Guru**** 2789175 points

Other Parts Discussed in Thread: INA302, INA203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/615028/ina203-could-you-tell-me-maximum-output-current-of-out-pin

部件号:INA203
主题中讨论的其他部件:INA302

大家好,

我认为,下面 的图示可能是通过电阻分压器(R3,R4)连接到CMP1 (CMP2)的IN+的情况  34.



能否告诉我 输出引脚的最大输出电流?
在这种情况下,是否存在电阻分压器(R3,R4)的建议值?

问题的背景是,我的客户目前正在考虑电阻分压器值。

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita,您好!

    首先,我要推荐较新的INA302/303设备。 这些设备更准确,编程更简单。
    如果您无法接受上述解决方案,请告诉我,我可以在实验室中进行设置以进行一些测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯-桑,您好!

    感谢您的建议,但是INA203/204/205的价格低于INA302/303,因此以前的设备适合我的客户。
    我是否应该建议将R4 (分频器的低侧)设置为6kΩ,因为图34显示了R4=R6= 6.04kΩ?
    我的客户只是想知道电阻分压器的推荐值,因此我认为以上信息 对我的客户来说已经足够了。

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita,您好!

    感谢您提供更多信息。
    输出级可以在输出电压最小变化的情况下提供1mA电流。 如果您感兴趣的只是电阻计算(并且不考虑输出上ADC的负载),则对于电阻分压器的下半部分,大于2K的任何值都是合适的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯-桑,您好!

    这就是我们所需要的一切。
    非常感谢您 的支持!

    此致,
    Yaita