This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5056A:关于Vaux和SMBus

Guru**** 2845290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/615005/lm5056a-about-vaux-and-smbus

部件号:LM5056A

您好,

 

关于LM5056,我的客户提出了一些问题。

(问题)

(1)例如,当LM5056关闭(Vdd=0)且Vin(Vin_K,sense,out )=60V时,

LM5056是否有问题?

从绝对的最高评分来看,我认为没有问题。

我的理解正确吗?

(2) Vaux的用途是什么?

是否可以不使用? 如果是,它如何作为未使用的引脚连接?

(3)关于SMBus,

它们将MCU与I2C一起用于SMBus。

在这种情况下,是否可以使用未使用的SMBA引脚?

如果是,SMBA针脚是否已打开?

 

此致,

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Tao2199,

    以下是我对您问题的回答。

    1.在Vdd=0的情况下将60V连接到VIN不会损坏设备,但必须注意,执行此操作时设备的状态是不可预测的。

    2.我将联系能帮助您了解Vaux信息的团队,并会在收到更多信息后尽快回复您。

    3. SMBA针脚是SMBus的警报针脚,因此,如果您的系统不需要警报,则可以保持针脚打开。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TAO_2199
    Vaux引脚只是ADC的另一个输入,因此可以监控外部电压。 如果不使用,则应接地。
    此致
    Dennis