This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ACF2101:此部分的电流测量能力是多少? (PA / NA的正负范围)(CINT = 50pF,积分时间= 50ms)

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ACF2101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/614845/acf2101-what-is-the-current-measurement-capability-of-this-part-positive-and-negative-range-in-pa-na-cint-50pf-integration-time-50ms

部件号:ACF2101

电流测量能力是什么?  只要输出电压不饱和,它是否可以测量正电流和负电流?

此外,Vdd,V型针脚(和输入针脚)可以支持的电压电平是多少??

应用程序详细信息:

我希望将此部件用作泄漏测量电路的一部分。

将使用50 pF的外部电容器和50毫秒的集成时间(如果可重复测量,则更低)

我关注的是AFC设备输出的电压范围有限! 由于它只能达到+0.5V,这意味着我无法测量输出电压大于0.5V的任何电流(负电流-至AFC引脚的远电流方向)

{对于我的计算,使用数据表中的公式和上面指定的值,负电流的电压将达到500 mV或+ 0.5 V }

请告诉我这是否正确?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Gaurang:

    是的,您不希望输出端的电压饱和以实现实际结果。 这意味着您需要在10V至0.5V的输出电压范围内。

    ACF2101可处理+/- 100uA的输入范围。

    电源可处理+/- 18V的最大电压电平。 未指定设备的最大输入电压,但不应在设备中产生+/-5mA的输入电流。

    使用下面所示的输出电压公式,并使用您指定的积分时间和电容,您似乎能够测量-10nA至500pA之间的输入电流范围,而不会出现饱和。 输入负电流时不会获得任何正电压。

    根据您所需的输入电流范围,您可能需要更改积分时间或积分电容。

    最佳,

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    这很有帮助...

    此致,

    高朗