This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:XTR115 IO和IRET引脚短路

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR115, XTR111, XTR300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/614824/xtr115-xtr115-io-and-iret-pins-shorted

部件号:XTR115
主题中讨论的其他部件: XTR111XTR300

您好,

我想知道我是否可以获得有关下面电路的建议。 在我们的电流回路设计中,电流回路电源上的0VDC (IO)可能会与IRET短路(内部电路的0V,电势地)。  

在我们的设计中,内部0V连接到接地,在无法提供隔离的24VDC电源的情况下,电流回路电源上的IO PIN (0 VDC)将与IRET PIN (内部电路的0V)短路。 当IO和IRET短路时,这会导致电流回路出现问题,因为XTR115饱和至25 mA (因为内部R2电阻器短路)。

我想知道在这种配置中使用XTR115 (我们可以修改 电路)时,是否有潜在的解决方案,或者TI是否提供了基于IC的解决方案。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Muhammad:

    您不能将IRET引脚短接至与电源电压相同的接地,遗憾的是,这方面没有真正的解决方法。 如果无法隔离,则需要使用3线设备,如XTR111或XTR300。