This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321:LMV321关于输出电压

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV321, LMV611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/614932/lmv321-lmv321about-the-output-voltage

部件号:LMV321
在“线程: LMV611”中讨论的其它部件

大家好,

客户正在使用LMV321。 他 使用电压随动件设计数字电位计。

VCC是5V单电源。 他使用0~5V脉冲信号作为输入信号。 他还需要输出电压为0~5V。

原理图和输入脉冲信号位于附件中。  

他的问题是 只有1/3的LMV321设备 可以输出 5V电压。   其它电 压只能达到4.45V。

我用TINA 模拟他的电路。 我注意,如果输入电压为0~5V,输出电压也可以为0~5V。

但数据表显示,当VCC为5V时,最大输入通用电压为4.2V。 输出电压约为300mV~400mV摆动。  

我的理解:  

对于客户的问题,由于输入通用电压范围限制,输出电压范围限制

和VCC电压  限制,  输出电压只能达到4.45V。

如果是这种原因,您是否会推荐合适的设备和合适的VCC来满足客户的要求?  

为什么LMV321设备的1/3可以输出5V电压?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey,

    LMV611具有输入轨至轨,相似性能和相同引脚输出的最低(1ku)价格运算放大器

    数据表第16页上的示意图显示了原因。
    第一级是差分PNP,先切断第二级,即差NPN (无输入信号)。 NPN阶段的平衡点将接近零,但极性为任意一个。