请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMV321 在“线程: LMV611”中讨论的其它部件
大家好,
客户正在使用LMV321。 他 使用电压随动件设计数字电位计。
VCC是5V单电源。 他使用0~5V脉冲信号作为输入信号。 他还需要输出电压为0~5V。
原理图和输入脉冲信号位于附件中。
他的问题是 只有1/3的LMV321设备 可以输出 5V电压。 其它电 压只能达到4.45V。
我用TINA 模拟他的电路。 我注意,如果输入电压为0~5V,输出电压也可以为0~5V。
但数据表显示,当VCC为5V时,最大输入通用电压为4.2V。 输出电压约为300mV~400mV摆动。
我的理解:
对于客户的问题,由于输入通用电压范围限制,输出电压范围限制
和VCC电压 限制, 输出电压只能达到4.45V。
如果是这种原因,您是否会推荐合适的设备和合适的VCC来满足客户的要求?
为什么LMV321设备的1/3可以输出5V电压?
祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)