This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM224A:输出时振荡

Guru**** 2815665 points

Other Parts Discussed in Thread: LM224A, TINA-TI, TL3474A, LM124, LM324, LM224, LM2902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/614814/lm224a-oscillation-at-output

部件号:LM224A
主题中讨论的其他部件: TINA-TITL3474ALM124LM324LM224LM2902

团队成员,您好!

我支持LM224A振荡的应用程序-通常我会在TINA-TI上进行模拟,但看起来LM224A没有SPICE模型,所以我希望得到一些反馈,这是一些附加信息:

'运算放大器的输出是一个50Hz/60Hz正弦波,其偏移为2.5V,范围为0V–5V。  我注意到正弦波槽上的一些振荡,大约是正弦波幅度的10 %。  我相信振荡是由于保护二极管网络直接连接到运算放大器输出。" ..."当输出电压为2.5V时,网络的电容为40pf (x2),但电容随两个方向上电压的变化而变化,电压从2.5V开始。  电容与电压曲线上的2.5V点恰好位于曲线的膝部。  我尝试了一些不同的技术来抑制振荡,但迄今为止没有任何证明有效的方法。"

"我找到了TL3474A,它可以驱动300pF并保持稳定(根据数据表)。  我需要一些低成本的产品,但却被评为-40C。  这是我的最佳选择吗?"

您是否可以提供任何建议来提高稳定性或另一个运算放大器,该放大器可能能够驱动40 pF负载且成本低且额定温度为-40C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Victor,

    对于TI-Tina,您可以使用任何LM324 LM224,LM124,LM2902型号。
    如果您需要更多有关调整电路的帮助,请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron,

    LM224和LM224A的产品文件夹中没有SPICE模型,您是否建议使用LM324模型? 或者您是否可以提供LM224的模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Victor,

    LM324型号将正常工作。