This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.1万:LMP9.1万

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/614641/lmp91000-lmp91000

部件号:LMP9.1万

您好!
出现以下问题。
我想使用LMP9.1万作为氧传感器的瞬态放大器。 我根据数据表第19页输入所有设置。 LMP9.1万工作正常,电压将与输入端的电流匹配。 但在CE-PE引脚之间,我们测量1至6 μA的电流。 偏置电流如此大的原因是什么? 配置= 0x07;0x40;0x03;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI支持团队将很快与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Mikhail

    您使用的是哪种传感器?

    此致
    Massimo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hш Massimo。

    LMP 9.1万不是问题,问题是由质量差的电源电路引起的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Mikhail

    TI有多种电源解决方案。
    我建议您访问www.ti.com,以验证您是否可以找到解决低质量电源电路的方案。

    此致
    Massimo