This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要求使用alt.s解决方案来替换JRC's视频放大器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: THS7313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/614649/asking-for-the-alt-s-solution-to-replace-jrc-s-video-amp

主题中讨论的其他部件:THS7313



大家好,
我们是否有alt.s解决方案来替换JRC的NJM2267M_DMP8_8P?

数据表链接

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,
    请帮帮您。

    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我认为我们没有直接更换NJR部件,因为该部件是双通道。

    我们有一个三通道部件,THS7313或THS7319,在性能方面应该是等效部件。 您可以将其中一个设备通道输入/输出设为无连接,并将其用作与NJR部件类似的双通道设备。 此外,这些部件从+NJR V到+5.5V电源供电,与2.6 部件相比,可显著节能。

    此致,
    Rohit