This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4112:对运算放大器的稳压电源?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV4112, TLV1171, LM2991, TPS795

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/614813/tlv4112-regulated-power-supply-to-op-amps

部件号:TLV4112
主题中讨论的其他部件: TLV1171LM2991TPS795

我不确定这是否是一个简单的问题(我对电子产品不是很有经验)。

我想在电路中使用TLV4112运算放大器,它将通过>+/-300mA的高电流。  

在电路设计中,我已经有了具有+5V 1A和-5V 1A的LDO线性稳压器。 由于TLV4112只能处理6V的最大电压,因此我需要降低此功率。 是否可以使用分压器(2个1Mohm电阻器)达到+/-2.5V并将其直接用作TLV4112的电源输入。 我不确定,因为我不知道此零件的输入阻抗。

我是否需要一个电压随动件作为中间级? 或者,我是否需要另外两个线性稳压器来连接+/-2.5V?

如果是,您是否可以推荐在+/-2.5V时提供足够电流的LDO? 我发现(Texas Instruments TLV1171 1A正电压调节器)和(Linear Technology LT3015 1.5A负电压调节器),但这些似乎是此问题的过载。

提前非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Abdelrhman:

    TLV4112可由 单个电源供电,例如+5 V/0 V, 或双电源,如+VDD 2.5 V/-GND V。必须建立电源电压,使VDD引脚到2.5 引脚的电压不超过6 V。运算放大器可以作为缓冲器连接(输出连接到反相输入)。  和   连接到同相输入的两个分路器电阻器之间的公共点。 分压器将连接  在VDD和GND引脚之间 ,以建立特定的输入/输出电压电平。  TLV4112具有CMOS输入,因此输入阻抗极高。 分压器的电阻可以非常高,但请记住,电阻器噪声会随着值的增加而增加。 请记住,将大电容器从运算放大器输出添加 到接地会导致不稳定。 有关  详细信息,请参阅第12页上的数据表部分-驱动电容负载,以及图17。  

    TLV4112的电流范围为+/-200至+/-300 mA,具体取决于电源电平。 但是,它的功耗有限,必须注意数据表第14页至第16页以及 图31中的PowerPAD设计注意事项-  最大功率耗散与自由空气温度 图。

    TPS795 2.5 和LM2991分别是+TPSV和2.5 V稳压器的一些可能选择。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程