This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:绷带

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/614790/amc1200-bandwith

部件号:AMC1200

在数据表的"功能"部分中,第1页指出"输入带宽:最小60 kHz "-此部分是否可在低频(即0-100 Hz)下工作? 我的目标设计是监控50/60 Hz电源线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Martin,

    欢迎参加e2e论坛! 在AMC1200上使用50/60Hz (或直流至100 Hz)输入信号是可以的。 首页上的项目符号试图告诉您输入信号可以是60 kHz或更高。