This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA171输出

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/614618/opa171-output

主题中讨论的其他部件:OPA171

我们在设计中使用OPA171,我有如下问题,如果PIN3 电压 等于 PIN4 电压,但是我想知道输出是高还是低? 原理图和波形如下;但在数据表中我找不到 有关它的描述,您可以帮助提供数据给  解释 输出为高或低?tks!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren,您好!

    感谢您在使用OPA171时分享您的原理图和结果。  由于您没有从放大器输出返回到输入的反馈路径,因此您使用运算放大器作为比较器。 当用作比较器时,如果in+引脚大于in-引脚,输出将转到正电源导轨;如果in-引脚大于in+引脚,则将转到负极导轨。  当施加到IN+和IN-引脚的电压相等时,将根据  输入偏移电压的极性定义输出极性。

    关于 您的电路,我们有两个要点要指出。  首先,OPA171不是轨对轨输入产品,输入共模范围从(V- 0.1V)扩展到 (V+-2)。  因此,对于+5V单电源,输入共模范围 为 -0.1V 至3V。  您的电路 将设备配置为+5V的IN+引脚,该引脚不在该设备的可用共模范围内。

    其次,OPA171在输入之间具有背对背二极管。  当输入被拉离~0.7V以上时,这些二极管将导电,这可能会影响您的应用。