This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC的输入缓冲器

Guru**** 2802025 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1091674/input-buffer-for-adc

主题中讨论的其他部件:THS4551

您好,

我是射频模拟电路的初学者

我有一个光纤感应应用程序,其中返回的光纤信号通过光学解调器进行解调,并通过平衡混合接收器的射频输出(如中所述)进行推送  

产品数据表2/3/2007 (optoplex.com)

现在,我想使用ADC进行信号数字转换

射频电压输出实际上在+3V至-3V (高阻抗负载)和+1.8V至-1.8V (50欧姆)之间波动,这是什么意思?

如何安全地处理此输出电压并将其传送到ADC?

请推荐我一个单端到差分驱动器运算放大器,它可以直接连接到ADC

提供,可处理高达100MHz输入频率的输入电压

我现在还没有ADC,所以建议也使用 ADC来实现这些高摆动输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Shyam,

    我将把它移到高速放大器组。 他们应该能够帮助您为您的ADC选择特定放大器。

    此致,

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaym,您好!

    射频电压输出实际上在+3V至-3V (高阻抗负载)和+1.8V至-1.8V (50欧姆)之间波动,这意味着什么?

    这很容易解释:

    照片接收器驱动器的输出阻抗为50R。 当您将输出连接到提供高电阻输入阻抗的设备时,您将获得+/-3.6V的完整输出电压摆幅。 但是,如果将输出连接到提供50R输入阻抗的器件,则会形成2:1的分压器,您将只得到+/-3.6V的一半,其名称是+/-1.8V。

    在HF电路中,50R布线是标准配置。 如果您要遵循此标准,您需要使用50R电缆,并且以下设备的输入阻抗 也必须为50R。 这也会使信号降低2:1。

    当您需要使用电缆将HF信号传输到远程接收器时,您需要使用此50R方法。 但是,当您计划将接收设备直接连接到照片接收器的输出时,可能会忽略电缆。 输入阻抗可以设置为更高的输入阻抗。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您花时间解释其含义,您是否使用过这种3.6V的峰值摆动(Vpp),如何将这些水平输出连接到差动输出运算放大器的单端?

    其中一个想法是一个简单的潜力分隔,但我觉得由于涉及带宽,运算放大器会是更好的选择

    我将等待TI工程师对他们的应用体验发表评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Shyam,

    您的预期采样频率是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Kai的解释!  

    Shyam

       在ADC之前配备带充电桶滤波器的全差分放大器可能对应用有益。 我们可以将其缩小到以下放大器:  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/fully-differential/products.html#p512=300;2000&p511=1;1&p1498=Catalog&sort=p512;desc</s>1498

     此主题解释了上述与Kai的附加问题相关的建议:  

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/85.4234万/ads8860-hi-i-have-a-question-about-charge-bucket-filter。8860。

    谢谢!
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai,

    500MSPS,如果ADC具有DDC,则更好,以便将来在不需要时可以减少数据负载,

    从理论上讲,我更了解这些ADC是否具有输入低通滤波器来移动高频不和

    我见过TI ADC,其中一个问题是JESD,我对它一无所知,而且很难获取,因此ADC更好的是它是DDR输出类型,这样我就可以轻松处理数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sima,

    感谢您的建议,但这里的主要问题是输入以匹配ADC范围

    典型ADC输入范围为2Vpp (满刻度)

    因此,我的器件的输入电压是+/-1.8V,即3.6Vpp,我需要将其衰减到1.8Vpp级别,以便与ADC范围相匹配  

    可否请你向我建议一个计划,列出一个列出了最短的运算放大器的名单?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam

     您可以在输入到放大器之前进一步衰减信号,但在平衡到全差分放大器(FDA)的路径时必须采取额外的预防措施。 或者,您可以使用FDA衰减器,如THS4551数据表图10-5所示:

    谢谢!

    Sima