This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2474A-Q1:TLV2474AQDRG4Q1与TLV2474QDRG4Q1:X射线影像。

Guru**** 2506595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1092043/tlv2474a-q1-tlv2474aqdrg4q1-vs-tlv2474qdrg4q1-x-ray-vision

部件号:TLV2474A-Q1
主题中讨论的其他部件:TLV2474

您好,

据我所知 ,TLV2474AQDRG4Q1和 TLV2474QDRG4Q1具有除最大输入偏移电压之外的相同电气/机械规格。  

但是,我最近发现他们的X射线视野不同,如下所示。
 TLV2474AQDRG4Q1 (日期代码: 2002)  


TLV2474QDRG4Q1 (日期代码:1131)

您能否检查TLV2474AQDRG4Q1是否具有与 TLV2474QDRG4Q1不同的X射线视觉? 还是从2011年开始就有多氯化萘?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yeon,您好!

    不同的装配点可以使用不同的阵列。 这是正常的。

    但为什么这对您很重要?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai

    感谢您的回复。 我需要让我的质量团队相信两个零件是兼容的。 但是,我的质量团队一直在问我,为什么两个部件的X射线愿景不同。 您是否意味着TLV2474x-Q1可以有不同的模式,而不管TLV2474AQDRG4Q1或 TLV2474QDRG4Q1如何?

    此致

    Yenkwang。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yeon:

    是的, TLV2474x-Q1可以有不同的模式,无论TLV2474AQDRG4Q1或 TLV2474QDRG4Q1如何

    对于任何运算放大器,导联帧都可能不同。 检查原产地国家/地区的卷标。 即使在同一国家/地区,导联框架也可能有所不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron,您好!

    感谢您的回复。 他们有同样的COO,墨西哥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yeon,

    我无法找到两个版本指令来验证它们是否不同,但这是常见的。