This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV274-Q1:TLV274-Q1如何测量输入偏移电压

Guru**** 2766245 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV274-Q1, TLV274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/626222/tlv274-q1-tlv274-q1-how-to-measure-input-offset-voltage

部件号:TLV274-Q1
主题中讨论的其他部件: TLV274

你好

我要测量TLV274-Q1的输入偏移电压。
我们构建了如下电路来测量输入偏移电压。


但是,测量值超出此产品的保证范围。(最大7mV)
测量结果约为8至9 mV。
因此,我想问一下我们所采用的衡量方法是否正确。

请告诉我们是否有方法可以更准确地进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的TLV274 Vos测量设置不正确,因为它参考的是接地而不是中置电源。 请在下面找到单电源和双电源Vos测量的正确配置,增益为G=1且20.6

    由于TLV274是具有双极性输入偏置电流的CMOS输入放大器,因此无需将电阻器与正输入端子串联。  我还附上了用于您自己模拟的原理图。

    e2e.ti.com/.../TLV274-Vos.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Yoo:

    以下是我的建议:

    1)独立于电路准确测量每个电阻器,并相应计算传输功能增益。 请注意,此电路中既有反相增益,也有非反相增益。
    2)准确测量输入电压。
    3)现在您已经准确测量了输入和增益,计算了'理想'输出电压并将其与测量结果进行比较。

    请注意,我们通常不使用此电路来测量偏移电压。 我们通常将设备置于高于1V/V的增益中

    下面是一个很好的论坛链接,您可能会发现它很有趣:

    e2e.ti.com/.../38.8983万

    测量Vos的最简单方法可能是使用双电源,将电路置于较大增益中,将输入接地,然后测量输出。 这样,您只有2个电阻器可测量NO输入voltage...in您的外壳必须准确测量4个电阻器和输入电压。 最后一个注意事项...数据表指定了50欧姆的电源电阻(可能最好使用49.9欧姆电阻器)和连接到中间电源的10千欧姆的负载电阻(如果使用双电源则为接地)。

    希望这能有所帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Yoo:
    我认为我们的建议有助于你得出结论。 如果没有,请告诉我们我们如何进一步提供帮助。 如果我们明天没有收到您的回复,我将关闭此线程。 您始终可以通过回复将其打开备份。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Semig先生


    非常感谢您的支持!!


    我正在按照您建议的方式进行测试。

    但现在我有一个问题。 如果产生Vin偏移电压,它是否仅影响Vin "偏移x增益"?

    还是会影响收益本身??

    或者是否有其他影响输出电压的副作用?

    请给我你的建议!!





    谢谢Yoo!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yoo:

    除了初始输入偏移电压之外,还有多个错误源。  这些包括但不限于CMRR,PSRR,漂移,移位, 噪音以及与设备漂移/移位相关的错误。

    我强烈建议您查看我们在 http://www.ti.com/precisionlabs上在线提供的所有视频

    谢谢!