This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:XTR117

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR117, XTR105, LM324, XTR106, XTR115, LM358, INA333, INA332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/624576/xtr117-xtr117

部件号:XTR117
主题中讨论的其他部件: XTR105LM324XTR106XTR115LM358INA333INA332

您好,

我想将XTR 117用于4至20 mA变送器, 但我对XTR117的输入是电阻,因为我想要传输阀位置打开的百分比。阀位置是阻抗器形式。请指导我并提供一些电路设计链接,这样对我来说很容易。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amruta,您好!

    您需要将电阻转换为电信号才能驱动XTR117。 如果电阻随阀门位置而变化,则可以采取的一种方法是将此电阻置于小麦石桥配置中。 如果您不熟悉小麦石桥,您可能会发现此演示文稿非常有用:  

    桥接之后,您需要一个放大器将差动桥接电压转换为驱动XTR输入的单端电压。 您可能需要使用仪表放大器来完成此操作,因为它们具有高输入阻抗,不会加载桥接器。 或者,如果网桥的阻抗不是太低,您可以使用像XTR105这样的设备,它已经有一个仪器输入。 XTR105也很有用,因为它比XTR117上的调节器为您的桥提供更精确的参考,但这一切都取决于您所寻找的精确度类型。 如果您选择使用XTR117,您的设计将类似于数据表中的图1 (见下文)。 具体实施将取决于您的桥的灵敏度和您需要的收益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您先生,
    是否有任何其他方法可用于植入4-20 mA电路,而不是使用小麦石桥接器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zak,

    我对将电阻值转换为4-20mA信号有类似的要求,但解决方案成本效益高。 该项目将制造一台低成本4-20mA发送器。 我已经了解了您的建议,这真的很有帮助。 wheatstone桥接程序的pdf文件没有登录到任何页面,因为它已经过期了。 我已尝试总结电路,并做了如下的工作。 我选择了LM136 2.5 Ref作为小麦石桥接器的参考电压,LM324作为低成本运算放大器。 零位调整增加了值为10K的调整电位计,与阀位电位电位计串联;对于量程调整,在Q1发射器处添加了一个10K电位计。 请求检查电路和指南,并建议所需的更改。    

     e2e.ti.com/.../4_5F00_20_5F00_mA_2D00_Tx.pdf

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amruta,

    当然还有其他方法可以与XTR连接,但Wheatstone桥接器是最常用的。 正如我所提到的,您需要将电阻转换为电气控制信号。 您可能会考虑的另一种方法是强制恒定电流通过此电阻,并使用运算放大器调节产生的电压,以实现您所需的XTR缩放。 但这需要一个当前来源,您输入的准确性在很大程度上取决于此来源的准确性。 如果有什么需要我帮忙的,请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Niranjan,

    感谢您让我知道断开的链路,现在应该修复。

    有几件事我想指出:

    1)您包含的用于修整桥的10千欧电位计只允许您朝一个方向修整。 如果您的阀门的电阻比桥上的其他电阻器足够小,则这可以正常工作。 否则,您可以考虑使用XTR106数据表中的图1所示的电位计。

    XTR106数据表中简要介绍了这种修整方法,并提供了一些有用的方程式,比与您的阀门串联的电位器更容易调谐。

    2)您为调整跨度而加入的10kOhm Trimpot实际上会导致您达到合规电压并限制环路中的电流。 然后,XTR将停止正确调节。 如果要调整量程,应改为将Rin设为电位计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zak,

    非常感谢您的宝贵意见。 我已经浏览了XTR106并更新了原理图。 我已经订购了几个XTR115,将在一两天内收到。

    同时,请查看随附的示意图,并指导所需的更改。

    我有几个要点要说明桥接器的配置

    1.桥接电阻作为单个值(一个示例中为350欧姆),或者三个引脚的电阻值相同,第四个引脚的电阻值为可变电阻输入。

    2.请查看用于基本放大的运算放大器LM358输入/输出。

    3.桥上的三个支脚我选择了100欧姆,第四个将100欧姆@阀门关闭位置更改为230欧姆@阀门打开position.e2e.ti.com/.../4_2D00_20mA_5F00_Tx_5F00_PCB_5F00_Rev1.0-_2D00_-Project.pdf

    谢谢  

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Niranjan,

    桥的一段必须是可变电阻,但正如您所看到的,桥将产生负电压。 要解决此问题,您应使R4成为您的阀电阻或反向连接桥。 此外,鉴于您的电桥阻抗太小,您需要在电桥顶部和底部添加电阻器以限制电流消耗。 使用100欧姆电阻时,您将从Vref获得25mA电流,这比参考CAN提供的电流要大。 您的输出电流也不能小于输入电路所消耗的总电流,因此您需要相应地调整其比例。

    对于LM358,您不能以这种方式配置运算放大器。 如果您使用的是XTR115,您真正需要的是仪表放大器,如INA333。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zak,

    感谢您的快速回复和宝贵建议,我已注意到桥的配置,将相应地更新示意图。

    对于仪表放大器,我可以选择INA332作为低成本选项,请提出任何问题。

    将很快分享更新后的设计。

    谢谢!
    Niranjan