This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET8551T:ONET8551T

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET8551T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/622196/onet8551t-onet8551t

部件号:ONET8551T

dears,

对于 ONET8551T,在APD到CAN预烧后,,具有0.3 % 故障率,
您可以帮助支持以下内容:
1.您是否支持 ONET8551T的可靠性报告,包括故障率和工作寿命;
2. TIA需要烧穿?如果是,烧穿的工作条件是什么?
3,早期阶段‘s故障率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cris,

    要回答您的问题:
    1.很抱歉,我们没有ONET8551T的可靠性报告,其中包括老化故障率和工作寿命。
    2.我认为TIA不需要老化,并且老化的工作条件是在您的情况下连接VPD的情况下保持TIA通电。
    3.抱歉,也没有关于此问题的数据。

    我想问一下您的预烧测试中哪项TIA功能失败了?

    此致,
    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit,ö m

      感谢您的回答;我还有一些问题,您是否愿意帮助解决,非常感谢;

      1.您能否解释为什么ONET8551的工作温度最大限制为100C? 我发现其他TIA工作温度是125C交叉点温度。

     2. TI是否进行过任何实验来证明此部件只能在高达100C的环境温度(或105C的结点温度)下工作?

     3.在发布之前,TI是否对此ONET8551部件执行了高温工作寿命(HTOL)测试? 如果是,您能否将测试报告发送给我们? 包括HTOL测试条件,样品大小等  

     4.我们注意到,输入到电极板的最大输入电流是4mA,此电流是平均值还是拾取值?

     5.我们还发现一些损坏的TIA ICC仍然正常,但OutputP和OutputN PAD的共模输出电压差变大(大于0.1V)。 您能解释为什么会发生这种情况吗?  

     6.下图是一 个发生故障的APD-TIA至CAN的板内TIA,您认为它是否因大输入电流而损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit;ö m

    我已看到您对上述问题的回答,您是否会帮助解决下面的问题;

    我们的APD-TIA目标CAN发生0.25 % ONET8551故障(APD芯片仍然正常)。

    在这些TIA无法实现的情况下,67 % 与ICC的电压超过了最大值(40mA),其他33 % 显示ICC正常,但共模输出电压差很大。

    一个输出为~3V,另一个接近0V。 您是否仍然认为这样做是好的?

    这些测试仅为至直流电级测试,无光学输入,仅测试电气参数(ICC,Voutp,Voutn,APD VBR,APD ID)。

    请提供ONET8551的HTOL测试报告。  

    e2e.ti.com/.../0763.Doc1.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8562.Doc1.docxHiRohit;

    我已看到您对上述问题的回答,您是否会帮助解决下面的问题;

    我们的APD-TIA目标CAN发生0.25 % ONET8551故障(APD芯片仍然正常)。

    在这些TIA无法实现的情况下,67 % 与ICC的电压超过了最大值(40mA),其他33 % 显示ICC正常,但共模输出电压差很大。

    一个输出为~3V,另一个接近0V。 您是否仍然认为这样做是好的?

    这些测试仅为至直流电级测试,无光学输入,仅测试电气参数(ICC,Voutp,Voutn,APD VBR,APD ID)。

    请提供ONET8551的HTOL测试报告。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cris,

    正如Word文档中的回答,如果ONET8551T测试在85°C的自由空气工作环境温度下进行,则设备可能存在可靠性风险,您可能会看到轻微的HTOL故障。 请务必注意,数据表指定的最大推荐工作温度为100°C,即"背面工作模具温度",而不是自由空气工作环境温度。  

    我当然认为0.25 % 至CAN由于在100°C的环境自由空气工作温度下执行燃烧测试而损坏,如下面的线程所述,我假设这两个线程都与相同的问题有关? 我建议在85°C的自由空气环境工作温度下重新执行至CAN的燃烧测试,并查看是否存在任何燃烧故障。 此外,我认为我不能随意分享HTOL报告,因为由于涉及流程信息,需要签订保密协议。 如果需要,您可以尝试直接通过rohitdbhat@ti.com联系我,单独进行此操作。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Rohit,

    感谢您对ONET8551T的支持,我仍然希望您分享HTOL报告,我应该向您提供什么?
    客户与TI签订了保密协议;我已向您发送了电子邮件,“rohitdbhat@ti.com”是对的?我的电子邮件是cris.qi@wpi-group.com;
    我期待着你的答复;非常感谢;