This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV274:AOP TLV274用于纠正交流信号故障排除

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/628662/tlv274-aop-tlv274-use-to-rectify-an-ac-signal-troubleshooting

部件号:TLV274

您好,
在我的设计中,我使用AOP TLV274来校正交流信号。 在某些情况下,我遇到了这个问题,软件包的第一个放大器被销毁了。 我不明白为什么?
单个14V电源用于为放大器封装供电,放大器的正极输入由低泄漏二极管BAV199W保护。
您能否告诉我当正输入电压等于(-0.9V)或 (VDD 0.9V)时会发生什么情况?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zodiac,

    我更喜欢查看输入电流。 绝对最大输入电流为+/-10mA。 假设没有电流流经BAV199M二极管,则在CT_PHASE _C节点处,这相当于-22V至36V。 因此,我不认为长时间低电压(<+/-100V)会导致损坏。 CT_PHASE _C节点是否连接到连接器或电化屏障? 如果是,则我怀疑连接器处或电化屏障上有ESD事件。

    您为什么询问有关900mV的问题? 选择此值是否有原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好RON:

    很抱歉回答延迟。 我问900毫伏,因为它是二极管 BAV199M的最大直接电压。 我的一个假设是破坏AOP,因为任何原因,这些二极管进入传导,并且它们的正向电压应用于AOP的负输入。 在某些温度条件下,正向电压低于TI secomductor的绝对额定值,我不知道在这种情况下会发生什么情况。

    我的输入CT_PHASE _C通过连接器连接到电流互感器。   

    您知道ESD的哪个级别会导致此类损坏吗? 我问这是因为我已经做了一些ESD测试。 我没有相同的默认值。 在我的测试中,四个AOP被破坏,而在我的应用中,只有用于整流器的AOP被损坏。

    此致,

    丹尼斯

    ZodiacAerospace。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZodiacAerospace,

    在正常损坏情况下,您说第一个放大器损坏。 它在哪种情况下是坏的;输入短路或输出错误?

    在ESD测试损坏中,您说所有放大器都坏了。 它在哪种情况下是坏的;输入短路,输出错误或电压极高?

    对于ESD测试,我建议使用穿过CT的开路导线将CT连接到输入端。 然后,我将ESD应用于开路导线。 此设置最接近疑似正常损坏情况。 确保在测试过程中放大器电源具有接地路径。  

    所需的电压水平取决于电流互感器的击穿电压。