This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 应变计测量

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA308, PGA900, PGA309, INA333, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/627762/strain-gauge-measurement

线程中讨论的其他部件:PGA308PGA900PGA309INA333USB2ANY

大家好,

我正在寻找一个单芯片解决方案来测量应变信号。
我看过PGA308和PGA900,从我的角度来看,它们是不错的选择。

你们中是否有人有使用这些IC的经验,或者可能有更好的选择?

我的要求是:

更少的空间
可编程增益
可编程偏移补偿
低功耗
高精度
温度稳定
最大 温度125°C

输出信号可以是模拟信号或数字信号

提前感谢

巴西
Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Markus:
    我对PGA900不是很熟悉,但PGA308应该能很好地用于此应用程序。

    就模拟规格而言,两者看起来都非常接近,尽管PGA308的功率较低(1.3mA与2.6mA),并且采用更小的封装。 PGA900是一个更复杂的部件,但它集成了ADC,微控制器和DAC,因此可以为校准或线性化更不寻常的传感器提供一些优势。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Alex

    您是否可以推荐具有集成功能(如PGA308或PGA900)的另一个IC,它可能具有更好的模拟性能?
    我忘记了,我需要1kSps。

    巴西
    Markus
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为PGA308或PGA900都能满足这种采样率。 在其最高增益设置下,PGA308具有大约10kHz的带宽,并且PGA900应该能够在~7.8kSa/s的速率下采样

    您可能还会考虑PGA309。 它的功能与PGA308非常相似,但增加了一些查找表功能,允许桥校准温度过高。 我不确定您的尺寸限制是什么,但PGA309仅在TSSOP封装中可用。

    在模拟性能方面,是否有您最关心的特定规范? 在噪声,带宽,偏移电压,输入偏置电流和其他规格方面,这些部件之间存在细微差异。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于力应变仪应用,前桥灵敏度低,典型值为1mV/V 我 觉得PGA900太低了。 如果你需要模拟和数字输出功能, 你需要在PGA900之前增加更多的放大器,以获得更好 的系统性能。   建议您参考INA333+PGA900  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    感谢您的所有回答,我想我会使用评估套件尝试308和900。

    非常感谢。

    巴西

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是真的吗,两个IC都可以在高达+150°C的温度下工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以为PGA900推荐任何SWD调试探头?
    USB2ANY连接器应随附在?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Markus:
    尽管PGA308上的许多漂移规格看起来只保证在125°C的温度下工作,但看起来它们都像是PGA900和PGA308在-40到150°C的温度范围内工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它看起来像是PGA900 EVM可以使用USB2ANY或XDS200接口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alexander,

    感谢您的回答,是的,我读取了漂移规格,但在这个温度 区域,芯片没有损坏更是事实。



     对我来说,听起来更像是,USB2ANY IF用于从 IC读取任何通信数据,而XDS200则用于PGA900 的M0内核的编程和调试。 您确定是这样吗?

    巴西

    Markus  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Markus:

    我很抱歉没有更早地回复。 看起来就像PGA30.815万°C的额定值是绝对的最大规格。 虽然零件将在该温度下运行,但如果零件在该限制下连续运行,则不能保证可靠性。 PGA900似乎具有最高155°C ABS,最高工作温度为150°C。

    我相信您的说法是正确的,USB2ANY用于测量与PGA900的通信,而XDS200用于调试。 我会看看我是否可以与更熟悉该零件的人确认这一点。