This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA365:正单电源,负输出范围

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/628883/opa365-positive-single-supply-with-negative-output-range

部件号:OPA365
主题中讨论的其他部件:LM7705LM2.7762万

尊敬的团队:

我找到了TI参考设计,单电源运算放大器,带真驱动到GND。但是否有任何TI解决方案 ,不仅包括真GND,而且还包括正单电源的负范围?   (+15V单电源,双路运算放大器,具有±10V输出范围,如maxim MAX4.4267万)?   

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nam:

    我认为我们没有集成充电泵的高速放大器,它允许单电源+15V操作,并可产生+/-10V输出范围。 您是否就此向精密放大器团队咨询过他们是否有合适的等效产品?

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit:

    感谢您的评论。 我没有与Precision Amp团队核实。 请告诉我Precision Amp团队的正确联系人吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dino:

    我找不到集成负电荷泵的设备,如MAX4.4267万。 我们确实有负电荷泵IC,例如LM7705或LM2.7762万,但没有任何组件将其与运算放大器集成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zak,

    感谢您的评论。 我将推广2芯片解决方案。

    谢谢你。