This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA205:噪音问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/628003/pga205-the-noise-issue

部件号:PGA205

您好,

 

关于PGA205,我的客户问了一些问题。

目前,他们正在检查主板上的PGA205和面部噪音问题。

(请参阅下文。)


 

他们通过频率分析(FFT)在ADC输出上确认了附加输入信号(17kHz)中的其它频率(14kHz,20kHz)。

为了明确原因,他们确认了以下内容。

(1)他们通过A0/A1引脚配置了PGA205增益(x1,x2,x4,x8)并确认了ADC输出数据。

(结果)

输入信号(17kHz)->该信号通过每个增益倍频(x1,x2,x4,x8)输出。

14kHz/20kHz ->无论增益乘法器如何,信号输出大约1次(x1)。

根据以上结果,他们认为PGA 205的前级可能不会出现噪音问题(14kHz/20kHz)

(2)它们通过频率分析仅确认ADC块上的噪声。

(ADC输入->接地:R312已拆下。 C316对地短路。)

(结果)

他们无法确认两个噪声(14kHz/20kHz)和输入频率(17kHz)。

(问题)

请您给我们意见,看法或建议吗?

是否有任何可能的原因?

 

此致,

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我将为您研究这个问题。

    此致,

    Errol Leon
    德州仪器(TI)
    精密运算放大器应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我对原理图有几个问题。  

    • 来自发电机的信号的幅值是多少?
    • PGA205之前的放大器是什么设备?
      • 放大器的增益是多少?
      • 什么是电源?
      • 预期输出是什么?
    • PGA205接口是哪种ADC设备?
    • ADC的采集时间和转换时间是多少?
    • 引用的值是什么?

    此致,

    Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Errol

    感谢您的回复。

    我向我的客户询问您的确认项目。

    我会要求您确认您的问题。

    >参考的价值是什么?

    它是关于ADC参考的含义。

    我的理解正确吗?

    我是问这件事以防万一。

     

    此致,

    Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tao2199:

    是的,您的理解是正确的。  

    此致,

    Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Errol

     

    感谢您的回复。

    我的客户确认了您的问题。

    我将以结构图的形式总结一些信息。

    请参阅随附的文件。

     

    (回答您的确认)

    (1)发电机信号的振幅是多少?

    (答案) 20mVp-p

     

    (2) PGA205之前的放大器是什么设备?

    (答案) ADTL084ARUZ (ADI)

     

    a)放大器的增益是多少?

    (答案) G=100

    B)什么是电源?

    (答案) +12V

    (c)预期的产出是什么?

    (应答) 30mVp-p (SG) x 100 (增益)=3Vp-p

    sg-> Amp (G=100)->低通滤波器(fc=5kHz)-> PAG205

     

    (3) PGA205接口是哪种ADC设备?

    (答案) LTC2326HMS-16#PBF (LTC)

     

    (4) ADC的采集时间和转换时间是多少?

    (答案)

    采集时间:3.460us (分钟)

    转换时间:3US (最大) 1.9us (最小)

    请参阅随附的文件。

     

    (5)参考的价值是什么?

    (答案) 内部参考电压:2.048V

    请参阅随附的文件。

     

    *我对他们的结构图有一个疑问。

    (问题)

    一个反向放大器用作PGA205输入.的单端到差动转换

    我认为在这种情况下,应该使用专用于差分转换器放大器(电路)的单端。

    请您提供意见或建议吗?

     

    此致,

    Tao2199

    e2e.ti.com/.../pga205_5F00_Block_5F00_diagram.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉。 我误导了你。
    (c)预期的产出是什么?
    (应答) 20mVp-p (SG) x 100 (增益)=2Vp-p

    此致,
    Tao2199
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Errol,

     

    请告知您当前状态吗?

     

    此致,

    Tao2199