This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:LM2904交叉变形发生

Guru**** 2924570 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904, TINA-TI, LM2902, TS321, RC4580-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/628539/lm2904-lm2904-crossover-distorion-happans

部件号:LM2904
主题中讨论的其他部件: TINA-TILM2902TS321RC4580-Q1

团队成员,您好!

我的客户正在使用LM2904并添加推挽式输出以增加曲线驱动,如下图所示。 当客户通过简单软件检查此电路时,他们没有发现问题。 (我还使用下面所附的TINA-TI进行了检查。)  但是,他们 在检查自己的主板时发现交叉变形。

我认为,当我们使用LM2904时,交叉变形可能会发生。
您是否建议改善交叉变形?  TINA-TI文件的LM2904.TSC中有输入信号信息。

此致,
Akihisa Tamazaki

<TINA-TI文件>
/cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/14/4520.LM2904.TSC</s>2904.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akihisa San,

    每次安培操作输出电流在正或负方向超过-50uA时,都会有一个时间延迟。 这是由于LM2904,LM2902,TS321输出驱动器的独特拓扑。 在数据表原理图中很容易看到3 VBE交叉。 由于有限转换速率,它需要一定的时间来转换3 VBE。 模型中似乎缺少此行为。 我将注意到这一点。

    尝试使用RC4458I作为LM2904的最低成本替代品;但是Ta最大值为85C而不是125C。
    您是否需要125C?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron-San,

    感谢您的评论。

    我的客户已经更换了电路来修复它。 (但他们没有披露新的)。
    客户想知道为什么会发生交叉变形,所以询问我们。
    感谢您的支持。
    如果客户再次询问,我会发帖。

    此致,
    Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akihisa-san

    原理图显示了原因。 输出NPN复合晶体管和PNP发射器随动件输出级由标记为绿色的单个节点驱动。

    此绿色节点受标有电容器的转换速率限制。 应该清楚为什么在源电流和下沉电流之间存在延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron-San,

    感谢您的评论。  
    我明白了。

    合成器应用为汽车,需要Q100设备。  
    RC4580-Q1怎么样?

    非常感谢您的建议。

    此致,
    Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akihisa-san

    RC4580-Q1将正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron-San,

    非常感谢您的支持。

    客户将更换RC4580-Q1。

    此致,
    Akihisa Tamazaki