This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6553:级联配置

Guru**** 2529460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/628667/lmh6553-cascade-configuration

部件号:LMH6553

你(们)好

您能否查看LMH6553的以下配置?

①我们假设LMH6553(G=8)的级联连接如图所示。  您是否发现任何错误?

②第二个LMH6553的正输出将不用于比较器级。  不需要虚线圈中的RC电路吗?

③是否还需要第1和第2 LMH6553的端接?  需要何种终止?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    要回答您的问题:
    1.我认为LMH6553可以在级联连接中使用,如您所示,我看不到任何可能的错误。 但是,由于LMH6553的夹紧作用和电路中的高增益(~68.62x),您的输出大部分时间都将被裁剪。 这里的意图是从正弦信号产生一个方波,由比较器清除,对吗?
    2.我建议保留第二个LMH6553正输出的RC电路,因为它充当驱动比较器的负输出的虚拟端接阻抗。
    3.您是指输入端接还是输出端接? 关于第二级LMH6553输出,我建议将连接到第二个LMH6553输出的比较器输入阻抗变为100欧姆,类似于它将在正输出上驱动。 第一级LMH6553驱动由第二级rg电阻器(47欧姆)实现的94欧姆输出负载,应该正常。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit

    感谢您的回复。

    关于答案3,我想确定以下几点。

    >我建议将连接到第二个LMH6553输出的比较器输入阻抗定为100欧姆,

    >类似于驱动正输出的内容。

    我假设如下。  正确吗?

    (此外,由于比较器具有单电源,因此第二级LMH6553输出的交流耦合已消除。)

    如果这不是您想要的,请您指出一下吗?

    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我建议在驱动比较器输入时,在第二级LMH6553输出中包括一个20欧姆系列电阻器占位符。

    此致,

    Rohit