This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV8802:输出交叉失真

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV8802, TLV522, LM324, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/627961/tlv8802-output-crossover-distortion

部件号:TLV8802
主题中讨论的其他部件: TLV522LM324LM358

尊敬的规格表:

我的客户正在考虑TLV8802并有疑问。

请问您有什么建议?

---

(1)一般来说,选装台是AB级推拉式。

我认为TLV8802是相同的吗?

(2)电容负载的充电/放电电电流是否可能导致变形,相当于B级或C级操作?

(3)根据数据表,当电容负载很重(>50pF)时,建议添加Riso。

在这种情况下,是否有可能增加输出失真?

---

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sinichi:

    请记住,TLV8802和TLV522是纳米功率设备,不具有大量输出驱动功能(线性响应小于1mA)。

    如您所怀疑的,输出级为A-B类。 但是,为了节省静态电源电流,输出级偏压电流运行时非常"稀"。 低失真交流性能不是8kHz设备的首选,因为它针对的是直流应用和极低频率应用。 使用这些低带宽设备,可以很容易地快速进入转换速率限制。

    这些器件具有高输出阻抗,对输出上的直接电容非常敏感。 任何电容驱动都需要隔离电阻器。

    您可以将输出偏置为A类,并将负载设置为V-,但这会使纳诺功率设备的用途失败。

    与任何放大器一样,减少输出上的负载将减少失真。 由于增益带宽较低,必须注意每个阶段使用的增益量。 添加到一个阶段的增益越多,可用的失真消除开环增益就越少(特别是在更高频率-更明显)。

    涉及的频率范围是多少? 您的负载是多少?

    以上内容适用于所有微功率放大器和纳米功率放大器-因此我将把它与您的类似TLV522线程结合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    感谢您的回复。

    我同意两种线程结合。

    我将与客户分享您的意见。
    此外,我确认输入/输出规格和负载电容,然后向您提供反馈。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    我已向客户确认。

    很遗憾,由于机密信息,我无法获得电容和其他规格。

    他们的调查是当输出电流小于1mA时,TLV8802和TLV522是否不会导致交叉失真。   

    该电路与P.1 Nanopower被动红外运动传感器放大器的TLV8802数据表相同。

    如能提供建议,我将不胜感激。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sinichi:

    这是一个非常缓慢的电路-您不应看到任何交叉变形。

    1mA接近8802的电流限制,但低于1mA时不应出现交叉失真。

    当输出处于应力状态时(例如在重负载下),或者当输出未处于反馈控制(非线性操作)时,在转换限制输出期间,您将看到交叉变形。

    您知道他们为什么如此担心来自如此慢的电路的交叉变形? 他们过去是否使用过LM324或LM358 (已知其交叉失真较差)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    感谢您的回复。

    我了解TLV8802和TLV522应该不会导致交叉变形。

    我将确认客户的担忧原因,然后提供反馈。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,

    信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    我已将您的信息发送给客户,他不会理解问题<1mA

    我可以确认原因。

    客户的产品很敏感,如果发生交叉变形,则无法满足产品的规格。

    不幸的是,操作面的模型无法知道。
    因为其他工程师遇到了这种问题,而且众所周知,但零件号未知。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,
    信一