其它部分在“Thread:”(主题:)中讨论 ,INA209
您好,TI专家
我正在使用INA219设计一个自定义电流感应板,焊接芯片 和I2C上拉电阻器并确保 所有的东西都是连接的并且电路中没有短路后,我在I2C连接中遇到了一种奇怪的行为。 当我第一次将主板连接到Arduino时,我可以使用I2C扫描仪检测芯片,它为我提供了INA219芯片的地址,但是当我断开主板并 将其重新连接到Arduino时,我无法检测到任何内容,Arduino草图挂起。 我用 新的组件焊接了另外两块板,但发生了同样的问题。 我无法理解这种奇怪的行为,现在我被困在这里,找不到解决办法。我只能说,我焊接的所有板上都有SCL和SDA被拉至5V,我用 电压表检查了一下,我就可以了 第一次 将它们连接到Arduino时( 顺便说一句,每块板都单独测试) ,但在断开并重新连接增益后,使用I2C扫描器检测所有它们, 我检测不到任何东西,SCL 线和SDA线被拉至0伏,并附上了示意图。
有人能帮我解决这个问题吗? 此问题的原因可能是什么?
提前非常感谢
曼苏尔