请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:OPA657大家好,
客户想要选择运算放大器来放大电流信号。 电流由光电二极管输出。
它是1nA,频率是1GHZ。 运算放大器的输出电压可达到约10mV~20mV。
您是否会为客户的应用推荐合适的运算放大器?
祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好Mickey:
要将1nA电流转换为10mV~20mV输出电压,您需要大约10Mohm-20 Mohm的互阻抗增益(RF)。 在1GHz频率要求(f3dB)下,假设1pF的光电二极管电容(CD),放大器增益-带宽产品(GBP)要求在10Mohm TIA增益下为~63THz,公式GBP = 2*PI*RF*CD*(f3dB^2)。 看看GBP规格,我认为无法从业内任何可用的放大器中满足客户的要求。 您知道客户想要在高达1GHz的高频下放大如此小的输入电流的应用吗?
此致,
Rohit