This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高速运算放大器选择

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/628275/high-speed-op-amp-selection

主题中讨论的其他部件:OPA657

大家好,

客户想要选择运算放大器来放大电流信号。 电流由光电二极管输出。

它是1nA,频率是1GHZ。 运算放大器的输出电压可达到约10mV~20mV。  

您是否会为客户的应用推荐合适的运算放大器?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    我们是否有适合客户应用的运算放大器? 客户正在等待我的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    要将1nA电流转换为10mV~20mV输出电压,您需要大约10Mohm-20 Mohm的互阻抗增益(RF)。 在1GHz频率要求(f3dB)下,假设1pF的光电二极管电容(CD),放大器增益-带宽产品(GBP)要求在10Mohm TIA增益下为~63THz,公式GBP = 2*PI*RF*CD*(f3dB^2)。 看看GBP规格,我认为无法从业内任何可用的放大器中满足客户的要求。 您知道客户想要在高达1GHz的高频下放大如此小的输入电流的应用吗?

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit:

    客户表示光电二极管输出的信号是1 GHZ。
    OPA657怎么样? 其带宽为1.6GHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohit:

    您如何看待OPA657?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    考虑到高互阻抗(TIA)增益和高带宽要求(~1GHz),我认为OPA657不会起作用。 一旦您在OPA657中获得大约10k的TIA增益,BW就会急剧下降到低于100MHz,从而无法实现光电二极管的1GHz信号频率。 这基本上是TIA增益和BW之间的权衡。

    是否可以获得客户计划使用的光电二极管的部件号,以检测1GHz输入频率下的1nA电流? 此外,粗略绘制客户应用电路的草图将有助于更好地理解系统。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohit:

    感谢你的帮助。

    客户告知如果输入信号是160MHz,输入电流和输出电压保持相同1nA

    也保持相同的10mV~20mV。 是否有适合客户应用的运算放大器?

    如果有,您是否会提供TINA电路?