This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA454:V-=0V,V+=38.4V的行为

Guru**** 2502235 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA454

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/628059/opa454-behaviour-for-v--0v-v-38-4v

部件号:OPA454

大家好,

客户遇到部件号OPA454的问题。

 n´t V-=0V和V+=38.4V的电源并将该部件用作单位增益随动件时,该部件在输入电压低于9V时不工作。 但根据数据表,该部件的工作电压应大于2.5V。 这是正常行为吗? 请您确认吗?

 

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Reymond,

    确实,正常工作的OPA454应在输入电压降至(V–)+ 2.5 或2.5 在此情况下高于接地的+OPAV的情况下工作。 您是否可以将电路发送给我们,以便我们可以对其进行检查,以确保应用程序的正确性?

    他们在电路中尝试的所有OPA454设备是否都在执行相同的操作? 这是新的还是现有的应用程序?

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Thomas:

    请在下面找到适用于我们应用的示意图。 他们在5个不同的设备上看到了相同的行为

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Reymond:

    如果 该原理图正确,则 会给 OPA454带来一些严重的连接问题。 V+引脚是引脚7,它连接到接地;而V-引脚4连接到正极+ 38.4 V电源。 它们将被颠倒。 然后,引脚6的输出Vo 连接到引脚3 (同相输入)。 这将构成正面反馈,而不是必要的负面反馈。 通过将 部分输出信号反馈回同相输入来实现负反馈。

    E/D针脚8连接到接地,这会将放大器置于禁用(关闭)模式。 E/D公共引脚1参照V-,其范围为V-至(V+)- 5 V,因此应将其连接至正确的电平。

    如果需要帮助设置用于缓冲操作的OPA454示意图,我可以提供帮助。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Thomas:

    很抱歉,客户只是想给我提供他们的好原理图。请考虑以下一项:

    提前感谢您的帮助。

    POL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pol:

    我认为连接的OPA454缓冲电路没有任何问题;但是  ,在实际电路中 ,建议 将电源旁路电容器 从V+引脚连接到接地。 如果输入电平 保持在指定的共模电压范围内并 遵守输出摆幅范围限制,我希望此电路能够正常工作。

    由于放大器具有内部上拉功能,因此无需为A/D针脚施加电压即可启用放大器。 但是,为了确保该功能没有问题 ,请尝试从+38 V电源向E/D针脚添加一个电阻分压器,以便将2.5 和+5 V之间的电压应用到针脚上。 如果它仍然不能按预期工作,则电路或电路板肯定存在另一个问题。

    OPA454产品  在存货前接受全面的电气测试。   向客户提供的设备不太可能有缺陷。 确保OPA454器件是从授权的TI产品分销商处获得的。 如果客户仍有问题,他们可能需要通过TI产品网页订购一些新的OPA454样片,并在其应用电路中进行检查。 如果电路仍然不工作,那么我们 还可以忽略其他一些问题。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程