This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV842:UV传感器应用的输出异常

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/628847/lmv842-abnormal-output-for-uv-sensor-application

部件号:LMV842

客户正在测试下面电路中的UV传感器应用。

有时,此电路发生异常输出。

⇒7引脚输出接近-3.2V~-3.5V,测试引脚3 (TP3)为-0.95V。  

如果下面的示意图有修正点,请告诉我。

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi

    LMV842电路表面上看起来正常,但无论极性如何,引脚7和TP3处的直流输出电平应大致相同。 如果使用非常高的输入阻抗DVM测量两个点,则TP3路径中增加R21不应导致任何显著的电压降。 但是,如果DVM电阻低于预期,则R21将形成分压器,导致引脚7处的电压高于TP3处的电压。  

    随着光电二极管电流的增加,第一级(互阻抗级)的输出电压将被驱动为负电压。 但是,由于第二级是反相电压放大器级,当其输入端施加负电压时,其输出将移至正电压。 因此,如果光电二极管被紫外线灯激发,针脚7和TP3应处于正电压水平。 检查电路接线,确保按照示意图对所有设备进行接线。

    最后一件事,使用宽带DSO检查引脚1,引脚7和TP3。 确保没有任何振荡。 振荡会使直流测量混乱。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程