This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:未向Vs供电时INA240-Q1泄漏路径

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: INA225-Q1, INA240, INA225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/628235/ina240-q1-ina240-q1-leak-path-when-power-is-not-supplied-to-vs

部件号:INA240-Q1
主题中讨论的其他部件:INA225-Q1INA240INA225

您好,

我希望您确认以下情况是否存在任何问题。

*"vs = 0"和"IN+/IN-=圆形60V"

根据数据表,in+/-的绝对最大电压定义为90V,因此不会担心设备损坏。

不过,我对这件事有一个关切。 问题在于在这种情况下是否存在泄漏路径。

在INA225-Q1的情况下,存在类似条件下的泄漏路径(Vs = 0V,IN+/-= 14.4V)。 有关详细信息,请参阅以下主题。

e2e.ti.com/.../201.0192万

因此,请您确认 上述情况是否有任何问题?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    龙一市

    我们有一些关于INA225和INA240电源关闭时的漏电流的信息。  您可以在我们的应用报告 “TI电流并联监视器的节能拓扑”中找到此数据。  此外,当电源= 0V时,数据表中还会显示输入偏置电流与共模之间的关系。  这是一个:

    如果我们还能提供其他帮助,请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason San,

    感谢您的回复。
    我将查看应用程序说明,如果有疑问,我将询问您。

    巴西,