This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP9.12万:LMP9.12万

Guru**** 2390735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/628633/lmp91200-lmp91200

部件号:LMP9.12万

您好,

我支持的客户希望将LMP9.12万与RTD结合使用,如LMP9.12万EVM中所述。

如果将LMP9.12万EVM的原理图与LMP9.12万数据表进行比较,则引脚2和3为非连接,其中EVM表示引脚3为RTD输入。

您能解释一下这种区别吗?您能在LMP9.12万中使用RTD吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jan,
    我们的支持团队将研究此主题并在接下来的24小时内回复。
    感谢您的耐心等待。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jan

    TI于2016年发布了用于LMP9.12万的PCN。

    此致
    Massimo