This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321:输入电压的绝对最大额定值

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/628593/lmv321-absolute-maximum-ratings-of-input-voltage

部件号:LMV321

您好,

我们的客户使用LMV321。

当VCC=0V时,客户输入为3.3V。

我在这个论坛上检查了同样的问题帖子,如下所示。

客户需要限制输入电流。

ESD二极管未损坏的限流值如何?

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naoki San,

    我建议保持此输入电流小于1mA,即使10mA不会损坏二极管。 请记住,此电流将流向VCC并尝试升高VCC电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ron-San,

    感谢您的回复。
    我建议客户保持电流小于1mA。

    谢谢!
    Naoki Aoyama