This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA847:THETAJC,ThetaJB

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/628148/opa847-thetajc-thetajb

部件号:OPA847

您好,

我正在寻找OPA847的ThetaJC和ThetaJB数字。   是否有人能够为两种包装类型提供这些信息?

谢谢。

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Don,您好!

    我代表您提交了两个D和DBV封装类型的热建模请求。 这些步骤通常需要3-4天才能完成。

    此致,

    Sean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Don,您好!

    对于D封装:Theta JA= 128.2 ;Theta JC= 75.1 ;Theta JB= 70.5 ;psi JT= 27.6 ;psi JB= 70.1
    对于DBV封装:Theta JA= 206.4 ;Theta JC= 110.8 ;Theta JB= 53.7 ;psi JT= 26.6 ;psi JB= 53.2

    此致,

    Sean