This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2137:无放大

Guru**** 2910060 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/628463/opa2137-no-amplification

部件号:OPA2137

您好,

我使用的是非反相配置中的OPA2137。  负输入中有10Koham,11X放大的反馈中有100Koham。  我正在使用+9V和-9V电池为放大器供电。  为了测试设置,我使用100mV直接从频率低于1kHz的函数发生器输入正极。  我将来自函数发生器的输出和输入信号馈送至示波器,以便同时看到它们。  

输出信号很好地跟随以0为中心的输入,但没有放大。  事实上,输出信号比输入信号(100mV)小20-50倍。  

什么会造成这种影响?

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不知道 导致此问题的原因。 下面列出了一些要检查的事项。

    1.检查电阻器和运算放大器引脚的连接。 如果您使用试验电路板构建电路,请确保运算放大器和电阻器的针脚与试验电路板连接良好。

    2.由于您使用的是双运算放大器,请验证您没有意外填充本应进入运算放大器通道B中的通道A的某些组件。

    3.确认电阻值正确。

    4.验证示波器上输入和输出通道的垂直刻度设置是否相等。

    如果在验证上述项目后仍无法解决问题,请发布范围的屏幕截图和您的示意图,以帮助我们确定导致此问题的原因。

    谢谢!

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果我理解正确,您的电路看起来会链接到以下内容:


    在进行模拟时,我们可以看到转换函数如下所示:

    在1kHz时为20.83dB或线性11.00 3/V。

    看看峰间输入为10mV的瞬态,我的输出接近1Vpp。这就是我们所期望的。

    快速查看数据表,我没有看到任何立即弹出的信息。 我怀疑这很可能是因为O型示波器正在降低输出。 通常在O型示波器上具有衰减设置。 您可能需要调整此值才能实际看到正确的输出。 此外,如果您在O型示波器上的输入看起来正常,请使用输入探针并查看输出。 如果问题仍然存在,则可能不是问题所在的O型范围。

    谢谢!

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Bobby。

    是的,这是设置。 为了确保它不是我在进入范围的行之间切换的范围。 我看到同样的结果。  

    示波器的阻抗与结果是否有任何关系?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Tim,

    检查所有内容。  电线焊接在印刷电路板上,设备位于金属盒中。 下图由Bobby所示。  

    关于4。  为什么两者的规模都是相同的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我取出PCB并重新接线。 将输出连接到包装的导线不好。 现在工作正常。
    感谢您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我取出PCB并重新接线。 将输出连接到包装的导线不好。 现在工作正常。
    感谢您的帮助!!