主题中讨论的其他部件:OPA377, OPA237
我有一个关于OPA377和OPA237的问题。 我在差分放大器中使用您的OPA377。 示意图如下所示。
我感应到的电压是32V。 光电转换器的电压为32V*2/75=0.85V。 输出波形如下所示。
我在Tina做了一个模拟,在1uV 50kHz的干扰下,差分放大器的输出是振荡的。
如果我用OPA237UA替换OPA377,则即使有50mV干扰,输出也是良好的。
在我的主板上用OPA237UA替换后,输出振荡消失了。 我想知道为什么这两个运算放大器的行为如此不同? 如果我想要使用AEC-Q部件替换OPA237,我应该使用什么?