我不确定垫如何与此部件连接。 它应该连接到GND还是存在最低电压? 我认为我的客户应该使用vias进行此连接吗?
您是否还能在图51中向我展示CL引脚的实际连接位置? 我的客户询问此针脚如何与GND连接。
感谢您的帮助!
Richard Elmquist
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我不确定垫如何与此部件连接。 它应该连接到GND还是存在最低电压? 我认为我的客户应该使用vias进行此连接吗?
您是否还能在图51中向我展示CL引脚的实际连接位置? 我的客户询问此针脚如何与GND连接。
感谢您的帮助!
Richard Elmquist
您好,Richard:
这不再是我的职责...但我最初参与了发布。
插片/衬垫必须连接到与V形针相同的电位。 芯片的背面为V电位,安装在导联框架板上(中心销固定在封装上,或SO封装上的散热垫)。 将电极片连接到另一个电压可能会使V形联结线或模具金属化熔断。
首页上的注释显示"V−pin is connected to tab on back of each package"(V pin连接到每个封装背面的选项卡),应用程序部分在应用程序部分的散热器部分重复此操作:
"为了完成散热,DDPAK和SO PowerPAD封装上的卡舌可以焊接到PCB的铜平面进行散热(请注意,这些卡舌通过电气方式连接到电路中最负极点,即,V−)。"
因此,请将卡舌/衬垫绑在V形销上.... 如果使用分离式耗材,不是最方便的...但有必要。