This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS7530:关于图5

Guru**** 2966060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/628368/ths7530-about-figure-5

部件号:THS7530

您好,

1,"1-dB Compression Point-dBm"是输入功率? 输出功率?

2,当输出功率=-4dBm时,1-dB压缩点-dBm是什么?

此致,

YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YUto:

    图5的“1-dB压缩点-dBm”是在负载条件下测量的输出功率,以dBm为单位,它将导致电路增益在给定频率下从理想的小信号值下降1dB。 负载处的1 dB压缩点应与3 dB相加,以在放大器输出处引用。

    如果输出功率为-4dBm,则仍低于输出功率1-dB压缩点,如图5所示。

    -Sean