This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA698:OPA698夹持范围

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA698

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/628116/opa698-opa698-clamping-range

部件号:OPA698

我知道OPA698夹紧销之间的距离至少需要400 mV,并且不能接近任一导轨的大约1.7V (在+/-5V配置中)。  我的问题是关于其他限制。  首先,假设夹紧电压之间的间隔为400 mV,则不需要对称,这是否安全?  其次,只要VL小于VH 400 mV,VH是否会偏置到地面或甚至低于地面,即+/- 5V操作,VH =-1V,VH = 0V或甚至-0.5V?

提前感谢!

蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim,

    是的,VH/VL不需要对称,只要其间隔为400mV。
    是,只要满足400mV分离条件,VH (或VL)偏置,高于或低于中电压的情况不受限制。

    谢谢!
    Keyur
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Keyur!

    蒂姆