This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF411:LF411CP上的结温(Tj)

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/628239/lf411-the-junction-temperature-tj-on-lf411cp

部件号:LF411

您好,

 

关于LF411CP的接点温度,我的客户询问了一个问题。

他们将使用LF411CP替换LF411CN/NOPB(报废)。

(问题)

请告诉我们LF411CP的结点温度(Tj)。

数据表中未对其进行说明。 (在LF411CN上,为115℃(最大:PDIP封装)。)

 

此致,

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    数据表定义的唯一术语是环境温度最高值为70C,存储温度最高值为150C。
    最高工作温度将介于之间。 我相信115C是一个合理的最高温度,应该与LF411CP兼容。 只要环境温度低于70C,则已满足数据表请求。