This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA656:互阻抗放大器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/626097/opa656-transimpedance-amplifier

部件号:OPA656

大家好,我的研究生项目是 “水下通信网络的可见光通信”。 为此,我使用雪崩光电二极管(AD500-8)作为接收器。 这里我附上了互阻抗放大器和比较器的电路图。当有信号时,它工作正常,并提供数字化信号。 但问题在于,当没有输入信号时,比较器输出的噪声信号具有一个透视峰值5V。 如何去除噪音? 如果需要,我也可以发送输出波形。\n请在此问题上帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Umesha,

    我假设没有输入信号意味着二极管不受激励。

    缺少一些重要信息。
    -OPA656的电源是什么?
    - CF的价值是什么?

    如果您可以共享波形,这将很有帮助。

    我建议快速检查的一些事项:
    -您是否违反了任何最小/最大输入电压规格? 我看到你们有一个20k/330k分压器,在+in上为3V。
    -比较器的断路阈值为42.85 mV (10k/[680k+10k]* 3)。 没有输入信号时,可能是APD的噪声电流+射频和OPA656的噪声足够高,接近42.85mV阈值,导致比较器不断跳闸您的报告方式。 尝试增加阈值。
    -无论是否有信号,OPA656和比较器之间的电压信号如何?

    最后,我建议您遵循数据表第19页的9.2 部分中突出显示的设计惯例。
    www.ti.com/.../opa656.pdf

    谢谢!
    Keyur
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无信号表示二极管没有光输入或二极管缺失。 电源为+5V和-5V。 当输入信号不存在时,波形会相应出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    黄色一是跨阻抗放大器的输出,蓝色一是比较器的输出
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您没有说明什么是CF价值? 图中显示为471J。

    此外,您能否澄清一下?

    -黄色值是在OPA656输出(即在20k电位计之前)还是在其他位置测得的?

    -您是否已尝试隔离比较器(移除0.1uF帽),并且在没有光输入的情况下是否仍看到相同的行为?

    -反馈中两个二极管的意图

    我假设您不是在有光信号条件和无光信号条件的情况下更改二极管偏置(110V)或任何其他东西。

    谢谢!

    Keyur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CF为47pF黄色波形是20k电位计后的输出。我们只通过对比较器进行分度检查,它工作正常。 我们没有改变光电二极管的偏压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊,我没有意识到471J只是电容器上标记的值。

    我模拟了电路,没有发现任何稳定性问题。

    在没有光的情况下,峰间电压似乎比带光的480mV高(840mV,忽略这些高峰)。

    此外,我注意到有一个-1V DC,黄色迹线围绕着它摆动,有光也无光;此-1V来自哪里?

    您能否验证在输出中看到的内容(无APD)? 另外,在20k电位计之后检查放大器的输出Vs。

    其次,您能否移除0.1uF电容(即未连接比较器)并查看放大器的输出是否与以前一样?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您之前提到过,没有信号=无光或二极管缺失。 这是否意味着您已验证即使没有二极管也存在问题。

    您正在使用的APD作为相当宽的频谱响应(~450nm至1050nm),我想知道它是否从信号频谱或可见频谱(390nm至700Nm)以外的波长中采集信号,从而导致TIA输出类似噪声的信号。 您如何确保光电二极管没有光/信号?

    下面是您正在使用的AD500-8的频谱响应。