This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE032:执行的是什么DAC

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/626411/afe032-what-dac-is-implemented

部件号:AFE032

您好,
有人能告诉我我们在AFE032中实施了什么DAC吗? 特别是我搜索THD值。

此致,Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Holger,

    您知道AFE032将通信的频段吗? 这将有助于设置AFE032滤波,以便为该应用采集正确的THD测量数据。

    此致,


    Errol Leon
    德州仪器(TI)
    精密运算放大器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们将使用FCC频段350kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Holger,

    我正在设置测试设备以测量THD。 我应该在几天后为您准备好这些数据。

    最佳,

    Errol
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Holger,

    感谢您的耐心等待。  我附上了一个Excel文件,其中包含AFE032 DAC THD的测量值,用于350kHz FCC波段的单音测试。

    此致,

    Errol

    e2e.ti.com/.../AFE032_5F00_FCC_5F00_350kHz_5F00_THD.xlsx