This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:关于INA3221的一些问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/628005/ina3221-some-questions-on-ina3221

部件号:INA3221

您好,先生:

关于INA3221.

1.如何设置感应电阻器?

例如,

输入3V,感应电流为2A。 电阻器需要??

输入1.35V,感应电流为3A。 电阻器需要??

2.我们在 严重,警告,PV,TC数据表描述上混淆警报功能。 有示例可以显示如何触发以及如何处理这些PIN?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生:

    如下所示更新示意图。

    请帮助检查我们是否遗漏了任何内容。  

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shu-Cheng,

    1. 请观看我们培训视频中的视频课时4。 本教程提供了用于确定Rshunt值的公式。 美国联接中国联接
    2. 我们没有针对每个警报功能的应用示例。 我们有一个关于严重警报功能的示例,您可以在数据表的第9部分(应用程序部分)中找到该示例。 我们还会显示警报响应时间。 第8.3 章节2说明每个警报功能的区别,如何触发和如何操作针脚。

    如果您有特定问题,请以我们的方式发送给他们,同时我们将整理一篇简短的文章,其中包含每个警报功能的示例以及掩码启用寄存器如何将它们组合在一起。