This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV333:激活时的电源电流。

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV333, TLV2333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/627964/tlv333-supply-current-when-active

部件号:TLV333
主题中讨论的其他部件: TLV2333

大家好,

芯片工作时,您能否帮助确认电源电流?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Daniel,

    此答案取决于您设备上的信道数量。 对于电源电压介于1.8V至5.5V之间的单通道TLV333,您可以预期典型的电源电流为17uA,最大电流为28uA。 对于双通道TLV2333,此数字将翻倍,对于四通道设备,此数字是单通道值的4倍。

    数据表第8页上的7.7 部分。 静态电流与电源电流相同。