This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA114:参考针脚电压

Guru**** 2554030 points
Other Parts Discussed in Thread: INA114, ADS1220, INA827, INA826, OPA202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/627289/ina114-reference-pin-voltage

部件号:INA114
主题中讨论的其他部件: ADS1220INA827INA826OPA202

您好,

我需要一个低成本的模拟设备AD8220 INA替代方案。 因此,我计划使用INA114放大输入信号,使其增益约为20,而双极差动输入信号将在70µVp -p到5mVp-p的范围内 我需要最小CMRR为100dB,否则在直流至60 Hz时,120dB会更好,且偏移电压和漂移较低。

我的目标是设计一个低成本电磁流量计。

INA114是否可以用作AD8220的替代产品?

如果是,

由于我使用的是ADS1220 ADC,因此不允许我提取内部波段间隙参考。 我能否连接INA114的参考引脚(即 8引脚DIP封装的5号引脚连接到具有5V电源的1M电阻分压器(参考引脚~2.5V,并联接10µF Ω 和0.1µF Ω 电容器,用于抑制噪音)?

否则,

你能向我推荐低成本的备用INA吗?

您可以访问    有关我的申请的简要详细信息。

谢谢,此致,

哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈里什
    INA114应该从技术方面而不是从定价角度作为AD8221的替代方案-实际上它更昂贵。
    如果您需要AD8221的低成本替代产品,请查看INA826和INA827数据表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marek:

    感谢您的快速响应。

    INA826看起来不错。 如果我的应用可能,您是否可以为INA826推荐包含组件值的电路图。

    AD提供了一个参考电路,其用途与以下相同。 可能会建议解决我的问题的方法。

    AD已将AD8220的参考引脚连接到ADC IC的波段间隙参考。 但ADS1220不能选择将其内部参考引用拉出任何引脚。 那么,我应该如何和在哪里连接此引脚以实现超低噪声?  我是否可以将参考引脚连接 到具有5V电源的1M电阻分压器(参考引脚上的~2.5V,并联耦合电容器为10µF Ω 和0.1µF Ω,用于噪声抑制)? 或者我应该使用其他工具吗? 这种选择应该是低成本的。

    谢谢,此致,

    Hsrish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hsrish,您好!

    您不能使用分压器驱动INA的参考引脚。 在内部,引脚是差分放大器的参考,分压器将改变差分器的特性。 您必须驱动具有低阻抗源(如LDO或运算放大器输出)的参考引脚。 我附上了一个原理图,以OPA202为例来缓冲分压器。 如果使用较小的电阻器,您将获得更好的噪声性能,但您也会在分压器中消耗更多功率。 您可以使用附带的模拟文件来大致了解噪声性能,并将其与功耗进行平衡。

    e2e.ti.com/.../INA826-ADC-Drive.TSC