This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/ACF2101:ACF2101和amp;虚拟接地?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2426, TINA-TI, ACF2101, TLE2425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/627538/tina-spice-acf2101-acf2101-virtual-ground

部件号:ACF2101
主题中讨论的其他部件:TINA-TI,TLE2426 TLE2425

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

问候,

我正在尝试将ACF2101设置为集成电压信号,尽管这不是产品的推荐用途。

使用TINA-TI,我已经导入了ACF 2101 m 模型并开始使用它。 出于后勤原因,我最简单的方法是将运算放大器的电源设置为10V,其中+20V连接到V+引脚,GND连接到V-引脚,+10V连接到GND引脚。 我打算使用TLE2426进行虚拟接地,但是TINA-TI中没有这样的模型,只有TLE2425。 不管怎样,附件是我当前的示意图。 虽然我的固定销设置为高(5V),这会将芯片置于集成模式,但不会发生这种情况。 根据数据表,选择电阻器R1来提供100uA,这应会缩短集成时间。  有人能提供帮助吗? 附件是我的SPICE模型和相关输出。  e2e.ti.com/.../acf2101broken.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph:

    我建议您在尝试10 V虚拟接地布置之前,先尝试让AFC2101电路使用推荐的电源和GND针脚正确地进行模拟。 我怀疑,如果GND正偏移+10 V,则通常参考接地的任何其它设备也需要提升+10 V。

    某些模拟模型具有连接到接地的内部节点(节点0)。 通常,如果以数据表中所示的传统方式以外的方式连接耗材,它们可能会产生意外行为。 我在ACF2101型号内看不到任何“0”连接,因此可以将其浮在地上。

    ACF2101数据表仅提供图 4以帮助直观显示定时功能。 因此,在模拟电路中正确设置它们可能会更具挑战性。 我发现了一个有用的ACF2101 TINA Spice模拟电路,由我们的前应用工程师Bonnie Baker设置,他多年来在该设备上做了大量工作。 我将它作为参考电路包括在内,以便您可以看到她如何配置电路并设置定时功能。 我扩展了正时图,以便研究各种正时功能。 您可以在下面看到此模拟电路的图像。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

    e2e.ti.com/.../ACF2101bonnie.TSC