This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV8812:运算放大器-建议

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV8812, TLV2760, TLV2450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/627497/tlv8812-op-amp---recommendation

部件号:TLV8812
主题中讨论的其他部件: TLV2760TLV2450

您好,

我正在寻找运算放大器,类似于TLV8812/11特征,带有使能引脚,您能帮我并推荐吗?  

此致,

Shahaf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shahaf,

    具有断路功能的最低功耗运算放大器为TLV2760 (28uA @ 500kHz),尽管其最大值为3.6V 其次是TLV2450 (42uA @ 220kHz,噪声更低)

    LPV/TLV8xx系列专为始终开启的应用而设计。 电流足够低,可以轻松关闭GPIO引脚。