This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA313:绝对最小电源电压

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA313, OPA322, LMV951, TLV341, TLV341A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/627396/opa313-absolute-minimum-supply-voltage

部件号:OPA313
主题中讨论的其他部件: OPA322LMV951TLV341TLV341A

您好,

我的客户想知道以下部件的绝对最小电源电压。  数据表显示了1.8V至5.5V的建议工作范围,但它们使用的LDO具有1.8V +/-LDO 0.4 % 容差输出作为电源电压。  这是否可以?  否则,您会推荐哪些其他解决方案?

  • OPA313
  • OPA322

谢谢!

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chuchen,
    大多数LDO的初始精确度为很少的百分比,而不仅仅是1%的一小部分,但如果实际情况如此,则无需担心。 由于1.8V的0.4 % 仅代表7.2mV,因此只要电源电压不低于1.75V,OPA313就可以正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chuchen,

    实际上,低于1.8V (1.7928V)的0.4 % 偏差 可能不 会导致任何问题。  但是 ,客户必须自行评估设备的性能,并自行做出 性能 符合预期的设计决策。  这 是因为 如果在 数据表建议的1.8V电源电压下使用设备 ,我们将无法保证设备的性能规格。  

    对于额定电压低于1.8V的设备,请考虑列出这些设备的最小电源。  在这些选项中 ,我们推荐LMV951。

    LMV951: 0.9V

    TLV341: 1.5V

    TLV341A: 1.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Collin和Marek的快速回复!