This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6142:LM6142BIMX Vos超温规范(-40°C至85°C)

Guru**** 2501635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/627160/lm6142-lm6142bimx-vos-over-temp-spec--40c-to-85c

部件号:LM6142

大家好,

我有一个关于LM6142BIMX Vos@12V直流电源的问题,温度规格(-40C至85C)上的最大Vos规格是多少? 我的客户想要确认最大Vos是否小于3.5毫伏,请帮助检查,谢谢。

此致,
南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    南方

    我们来看一下。
    根据数据表,5V时Vos的最大值为3.3mV,24V时为4.8mV,因此简单插值表明12V为3.92mV,更具体地说,-3.92mV < Vos <+3.92mV。 在一个小的非线性余量中,使其具有+/-4mV

    如果VCM和输出电压不是6V,则CMRR和AVD规格可以添加到Vos。